请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430F2112 大家好,
对于 MSP430F2112IRHBR ,我们将 “ 推荐运行条件”下的温度声明为 “自然通风运行温度” : 我们是指 环境温度 吗?
我是否可以认为 "T"型(声明的105) 在高达105度的环境温度下工作? (因此结温肯定会更高)
此致
卡洛
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,
对于 MSP430F2112IRHBR ,我们将 “ 推荐运行条件”下的温度声明为 “自然通风运行温度” : 我们是指 环境温度 吗?
我是否可以认为 "T"型(声明的105) 在高达105度的环境温度下工作? (因此结温肯定会更高)
此致
卡洛
您好、Carlo、
"自然通风工作温度"和"工作环境温度"可互换使用。 此相关 E2E 主题提供了详细说明: https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/158777
是的、T 型可在高达105°C 的环境温度下运行
此致、
Angelo