This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-TS432PZ100:可以#39;t 将程序加载到 MSP432P401

Guru**** 665210 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-TS432PZ100
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/861618/msp-ts432pz100-can-t-load-program-to-the-msp432p401

器件型号:MSP-TS432PZ100

我们以前使用 MSP-TS432PZ100 1.3版将程序加载到 MSP432P401。 这是可行的。 我们购买了另外4个 MSP-TS432PZ100版本1.1、但发现新版本无法正常工作。 请帮助评论什么是潜在问题?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    只需再次确认: 1.1版电路板与 Gang 编程器不能正常工作?

    Lukas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、版本1.3是可行的、而版本1.1不能正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、那么从您的屏幕截图中、我假设目标1是板1.3、目标2是板1.1?

    您是否尝试交换电路板?

    结果还是一样的?

    我将尝试在本地重新创建此问题。

    您使用哪个 Gang 编程器软件版本?

    Lukas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、我不确定您使用的是哪种适配器板、您能拍照吗?

    我已使用适配器板的电源引脚并将其与目标板 VCC 连接。

    采用这种方法时、Gang 编程器可以使用电路板修订版1.1正常工作

    请尝试相同的操作吗?

    此致

    Lukas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、您能否检查您的电路板上是否设置了跳线 J15?

    如果没有、请进行设置并重试。

    此致

    Lukas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lukas

    感谢您的支持