This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430I2041:与上述原始问题相同

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430I2041, ADS1234

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/822301/msp430i2041-same-question-as-original-above

器件型号:MSP430I2041
主题中讨论的其他器件: ADS1234

你(们)好  

我们尝试使用 msp430I2041读取100 uV 信号、结果约为60uV。 您 可以帮助解决此问题。10uV 读数由万用表验证。 那么、为什么这种情况发生在该 MCU 中的 SD 24上

Regarsd

ABIIN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ABIN:

    您使用的是自定义代码示例还是 TI 提供的示例代码? 我建议使用 TI Resource Explorer 中提供的 SD24寄存器级示例 进行测试、以确保使用正确初始化的 SD24模块来测量输入信号。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我们使用相同的示例代码。我们还使用万用表确保输入电压为100uV。读取的分辨率为1uV、但即使在100uV 时也无法获得稳定的值。

    请在这方面提供帮助。

    此致

    ABIIN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ABIN、

    我想尝试在我的结尾重新创建您的问题 您使用的确切示例代码是什么?您在测试什么硬件? 是定制 PCB 还是 TI 提供的 EVM?

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    万用表专门过滤掉线路噪声。 如果您的系统中有任何器件、ADC 将对其进行取值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Barkley

    我们使用的是定制 PCB。附加了相同的原理图。ADC 的输入来自称重传感器。我们使用 ADS1234时的分辨率为1uV、因此需要实现相同的分辨率。这是为了降低 PCB 的成本

    此致

    Abine2e.ti.com/.../50_2D00_473_2D00_0004_2D00_S.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Barkleye2e.ti.com/.../sd24_5F00_ex1_5F00_continuousConversionGroupChannels.c

    附件是用于测试的代码

    此致

    ABIIN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为您以错误的方式看待这一点:您在极低的电压电平(100uV)下比较一个器件的读数、这两个器件都具有不同的输入阻抗。 在此电压电平下、电流泄漏、偏置/输入电流、噪声、输入偏移等小因素发挥着重要作用。 查看您的原理图、您似乎没有针对来自负载单元的信号的任何缓冲/增益级。 此外、不存在滤波。

    您可能应该从您的设计中重要的方面线性来看待它、而不是以这种方式接近它。 您可能应该"归零"您电路的读数、然后放置已知重量以了解您的电路的线性度。 所有其他问题都可以通过校准来解决。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mike

    我们使用了具有35Hz 截止频率(22K 和0.1uF)的 RC 滤波器、结果非常稳定。但转换后的值仍然与输入不匹配。您能否查看上述帖子中附加的代码

    此致
    ABIIN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ABIN、

    使用称重传感器的挑战在于线性度。 点击按钮即可取消偏移。 在该电压电平下、您永远不会使 ADC 的读数与其他器件完全相同、甚至是不同 PCB 上的同一个 ADC 的读数完全相同。 任何东西都可能改变其读数、即使 AVCC 上的接地过孔(或其温度)也会影响您的结果。 因此、简而言之、发生这种情况的原因有很多。

    您应该考虑分析这个问题是否与偏移相关以及它对电路总线性的影响。 偏移非常容易校准。 可以通过一些校准来处理线性度。