大家好、团队、
请提出 以下问题:
- 我需要使用超声波测量来产生水流速度(米/秒)。 如何检索此类结果?
- 我知道,它建议在测量管道直径3’’’和以上的水流时至少使用4个超声波换能器。 而导致的。
*是这样吗?如果是、此 TI 芯片如何处理此类要求? 您是否有相关程序?
*在直径大于3’’’’的管道上,传感器是否有建议的安装位置? (我认为2个换能器的标准是水平时钟3和9点)
*根据您的经验、将换能器安装在管道分离或其他管道组件附近会产生更多湍流? 如果是、建议测量位置与管道分离/部件之间的距离是多少?
3.您能否解释配置标志的作用: “USS_ALG_HIGH_FLOG_OPTION”? 这是否与管道3’’或4’’’’的流动有关?
提前感谢
此致、
Shai