您好!
在文档中:
"MSP430FR4xx 和 MSP430FR2xx 系列、用户指南。 文献编号:SLAU445I、2014年10月–2019年3月修订"
输入信号 CCIxA 和 CCIxB 有一个基准:
"13.2.4.1捕获模式
(...)
输入信号电平可随时通过 CCI 位读取。 器件可能具有不同的信号
连接到 CCIxA 和 CCIxB。 有关这些信号的连接、请参阅《特定器件的数据手册》。"
这些信号在器件中的什么位置连接? (我在数据表中找不到任何参考)
我希望使用捕获模式测量外部信号。
谢谢你
佩德罗 A