This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F169:端口定义问题

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F169

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/816615/ccs-msp430f169-problems-with-port-definitions

器件型号:MSP430F169

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我遇到了一个使用 MSP430F169的旧项目。 该软件是使用 MSP-gcc 编译的。 现在、我应该将其移植到 Code Composer Studio。

我认为、这种方法大部分都可以正常工作、但我对端口的定义有疑问。 在中、iostructures.h 端口定义为:

#if defined (__MSP430_has _Port1__) || defined (__MSP430_has _Port1_R_)
_MSP430_extern _ struct port_full_t port1 asm ("0x0020");
#endif

现在,这会引发警告:

不支持#1493-D GCC 样式的显式寄存器变量

并最终导致未初始化的原子。

如何解决此问题? 我现在已经研究了一段时间了、但仍然没有任何线索。

非常感谢您的参与。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Florian、

    您尝试使用的是哪个版本的 code composer?

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Florian、

    您是否能够解决您的问题? 如果没有回复、我将假定此问题已解决。

    Chris