This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2633:接近传感器错误检测

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2633
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/819195/msp430fr2633-false-detection-of-proximity-sensor

器件型号:MSP430FR2633

尊敬的 TI 专家:

我以前发布过。
我的客户遇到以下问题。

他们使用 MSP430FR2633 CapTIvate 创建了定制板。
他们通过将其整合到产品案例中来对其进行测试。

他们的手反应了接近传感器。
但是、即使他们松开手、它也会继续检测。

很明显、存在部件(或外壳)和杂散电容、它们仍会被检测到。
他们现在正在使用超时功能,但此问题是致命的。

我们使用了"SensorTimeoutThreshold"。
但是、根据其规格、很难将该值设置为短时间。

问题:
这种现象还有其他有效参数吗?

接近传感器设置:
转换增益= 100
转换计数= 1000

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rei、

    很遗憾听到这个消息。

    让我们尝试确定问题的来源。

    为了让我了解应用及其实施方式、我需要提出一些问题

    传感器的尺寸是多少

    外壳材料是什么

    PCB (近端电极)是否堆叠在外壳上或存在气隙

    如果未使用外壳、仅使用 PCB、传感器是否按预期工作?

    您是否认为传感器布局已根据我们的建议完成?

    我了解应用的最佳方法是获取带/不带外壳的电路板图片。

    转换计数看起来很高、但它在很大程度上取决于机械设置和尺寸。

    什么是接近阈值?

    您能给我发送 UserConfig 文件吗

    在我向您提供建议之前、请帮助我了解实施情况。

     

    谢谢

    此致

    Kostas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kostas、您好!

    我以前看过产品、但它不是推荐的布局。
    (与技术指南比较)
    ・传感器很小
    ・外壳为铝和丙烯酸(可能)
    ・电极和外壳中存在空气间隙
    ・userconfigfilee2e.ti.com/.../8304.CAPT_5F00_UserConfig.c

    我知道硬件坏了。
    但是、设计更改很困难。
    因此、这种情况正试图用软件补充。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rei、

    感谢您的回答。

    我知道客户将尝试避免任何重新设计、但我们需要他的合作。 我们可能无法通过软件解决所有问题。

    我提出问题的主要原因是在机械零件和外壳上找到一些要添加/修改的东西、以使系统稳定。 例如、添加一种加注口以避免气隙等。

    根据您 对铝质外壳的回答、我仍然需要知道电极的尺寸以及电极耦合到外壳的程度。 这可能会导致许多不可预测的行为。 外壳是否接地? 它是电池供电的系统吗?

    我将更详细地检查这些设置。 我看到的第一个参数是 ProxThreshold=10。 您能不能要求客户将该值提高到可以达到预期距离的水平。

    我能不能在发生该情况时看到 CDC 通道条形图和示波器图抽头的屏幕截图。

    谢谢

    此致

    Kostas