This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:MSP432是否支持 Segger RTT 日志记录? 执行调试日志记录的最佳方法是什么?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: SEGGER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/817395/msp432p401r-is-segger-rtt-logging-supported-in-msp432-what-is-the-best-way-to-do-debug-logging

器件型号:MSP432P401R
主题中讨论的其他器件:SEGGER

您好!

我正在使用 Segger JLink 对我的器件进行编程。

我找到  了用于 UART 记录的示例 dev.ti.com/.../node

但我没有找到任何与使用 Segger RTT 日志记录相关的内容。 TI SDK 是否有相关示例/驱动程序?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adrian、您好!

    我认为这不受支持! 我将在与有关专家交谈后确认,并在星期五之前返回。

    谢谢、

    SAI  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adrian、您好!

    我可以确认我们支持 Segger RTT 日志。  

    谢谢、

    SAI