This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2481:MSP430F2481TRGCT 目标插座板?

Guru**** 738090 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-TS430PM64, MSP430F2481
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/816533/msp430f2481-msp430f2481trgct-target-socket-board

器件型号:MSP430F2481
主题中讨论的其他器件:MSP-FET430UIFMSP-TS430PM64MSP-FET

我的一位实验室成员给了我"MSP430F2481TRGCT"、我只是不知道如何对它进行编程。

如果能提供任何援助,将不胜感激。

1) 1)为了通过 JTAG 对其进行编程、我刚刚购买了"MSP-FET430UIF"。

2) 2)对于"MSP430F24x"的目标插座板、TI 文档建议使用"MSP-TS430PM64"。 但是、产品页面显示它仅适用于 PM 封装。 (不适用于我拥有的 RGC 封装)

3) 3)我希望避免对最终产品进行编程、因为这样做意味着产品必须具有更大的连接器尺寸。

4) 4)该 MCU 是否有任何合适的目标插座板或通用方法?

提前感谢、

黄禹锡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黄禹锡

    欢迎使用 E2E。 感谢您的详细帖子和添加详细主题-这对我们的社区非常有帮助。

    1)要通过 JTAG 对其进行编程、我刚刚购买了"MSP-FET430UIF"。[/引语]

    这是一个很好的开始、尽管我们建议使用较新的 MSP-FET430UIF、而不是较旧的 MSP-FET430UIF。 它可能仍然有效、但在未来发展时要牢记这一点。

    2) 2)对于"MSP430F24x"的目标插座板、TI 文档建议使用"MSP-TS430PM64"。 但是、产品页面显示它仅适用于 PM 封装。 (不适用于我拥有的 RGC 封装)[/QUERT]

    感谢您查看我们的文档! 正确、目标板仅支持 MSP430F2481的 PM 封装类型。

    [引用用户="Jung Hwang Hwhwing]3)我希望避免对最终产品进行编程,因为这样做意味着产品必须对连接器具有更大的占用空间。

    对于生产编程、您可以利用引导加载程序(BSL)。 您可以在下一页了解更多信息。

    适用于 MSP 低功耗微控制器的引导加载程序(BSL)

    [引用用户="Jung Hwang Hwhwing]4)是否有适合该 MCU 的目标插座板或通用方法?

    对于您的开发、我建议您购买 PM 封装的目标板并订购该封装中的一些 MSP430F2481器件。 当您转到原型时、您可以将 JTAG 电路保留为任何最终调试的目标板。 然后、当您进入最终产品阶段时、您可以使用 BSL 对器件进行编程(不能将其用于调试)、但如果您需要调试最终产品、请将两线制 JTAG SBW 线连接到接头(或接头孔)。 如果没有必要、只需使用 BSL。

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只需阅读您的评论几次、并研究了 BSL 一天。

    实际上、对于这些一般情况、BSL 方法是不可少的、因此 PCB 尺寸更小。

    但是、我决定购买目标插座板支持的类似系列产品、以满足我的特定用途。

    (BOSS 表示我们的项目需要最小化大小、因此此处不允许使用外部连接器。)

    您的建议让我对 MSP430器件有了更深入的了解、我在 MSP430中看到了巨大的潜力。

    谢谢、您教了我一些东西、改变了我的生活。

    黄禹锡