请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430FR5969 工具/软件:Code Composer Studio
早上好、我希望有人支持我提出这个问题。
为什么 OutOfBox 软件不适用于 LPM1、LPM2模式?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
早上好、我希望有人支持我提出这个问题。
为什么 OutOfBox 软件不适用于 LPM1、LPM2模式?
您好!
问得好。 感谢您使用 MSP430器件。
使用 LPM3/3.5的原因是为了 省电、请参阅 电路板指南的第3.3节。 根据配置的外设/时钟源、如果可以、我们应该使用较低功耗模式、这意味着如果器件配置可以在 LPM3下工作、则不应使用 LPM0/1/2。 如果您仍在此应用中使用 LPM1/2、则可能需要为未使用的外设、时钟源或电源支付更多的功率。 请参阅 表1-2。 LPM 模式差异的器件用户指南的运行模式。