This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2553:CCS4安装

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1173409/msp430g2553-ccs4-installation

器件型号:MSP430G2553

尊敬的支持负责人

我们将 MSP430G2553用于我们的产品、 并且 CCS4和 Windows7 PC 对这些程序(.hex 程序)进行了开发

我们 通过 FET-Pro430下载这些程序

我们通过 CCS4和 Windows 365 PC 为该程序更改了修改后的.hex 程序参数。 。

上述修改后的.hex 程序通过 FET-Pro430下载到我们的产品中。

但是、由于 SSD 过热、此 Windows 365 PC 已死亡、我将此 Windows365 PC 切换到了 Windows11 PC。

目前,我希望通过新的 Windows 11 PC 执行上述过程(创建修改的.hex 程序)。

在 TI 网站上、我尝试找到 用于该 Windows11 PC 的 CCS4下载站点、但 我找不到该站点。

请允许我介绍以下内容;

1) 1) CCS4下载站点信息。

2)或请发送 CCS4程序、该程序可在 Windows 10/11 PC 上运行

3) 3) CCS4程序在 Windows 10/11 PC 上工作

  只是为了更改修改后的.hex 程序的参数?

4) 4)上次我在 CCS9/Windows365 PC 上调试 CCS4/Windows7 PC 制作的此产品程序时、

   出现调试错误。

   在日本、我能不能与 TI 工程师面对面地讨论这个问题

   或者、我能否从 TI 日本工程师那里获得一堂简短的课程?

此致

任 ISHINO

益泰科技股份有限公司

我们尝试通过 CCS4的 STEAD 中的 CCS9下载此下载过程。

但是  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,任 ISHINO

    1) 1) CCS4下载站点信息。

    请查看此链接 :https://www.ti.com/tool/download/CCSTUDIO

    2) 2) 3) CCS4程序可在 Windows 10/11 PC 上运行

    CCS4于2010-2011年发布。 Window10于2015年发布。 因此、我认为 CCS4没有在 Windows 10环境中进行过测试

    我想下载 CCS4并在我的 PC 上进行检查。

    同时、我强烈建议您在侧面预打印/查找 Windows 7 PC。

     4) 4)在日本、我能否与 TI 工程师面对面地咨询此事。 或者、我能否从 TI 日本工程师那里获得一堂简短的课程?

    请联系 TI 办公室或分销商以申请现场支持。

    但我想您可以在这个 E2E 主题上获得专业支持。

    TBW、请问您是否有程序的源代码、还是只有十六进制文件?

    谢谢!