This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:MSP430FR6047:设计中心 GUI 错误:HID 桥已连接-正在等待器件。

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, MSP430FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1166997/msp430fr6047-msp430fr6047-design-center-gui-error-hid-bridge-connected---waiting-for-device

器件型号:MSP430FR6047
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH


大家好,我最近购买 了 MSP430FR6047板,并在尝试使用 Uniflash 工具安装板固件后,开始按照超声波传感器示例的入门指南进行操作
GUI 中的设计中心与传感器一起显示 HID 桥已连接,但它正在等待设备,我正在研究,GUI 似乎无法接收设备的参数。

在论坛中进行调查发现有同样问题的人:

HID 桥接已连接–正在等待设备


我尝试遵循这些解决方案、例如更新固件(我有最后一个出现的固件)并重新闪存、但有时接口仍然停止  

我不熟悉这一点、我还注意到 D2.02 LED 没有闪烁、这表明 HID 桥工作正常、但我的 PC 在我使用 Uniflash 时检测到电路板已连接。

我想知道导致这种行为的原因是什么。

如果你能帮助我,我将不胜感激。



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erick、

    是否已正确连接两个换能器?

    您是否在下面显示的位置用水演示重新刷新了 MSP430FR6047:

    如果您的 PC 上没有看到此目录、则需要从此 链接下载 USS_Water 演示固件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的帮助、我正在使用指南中所示的.txt 文件



    和闪存。


    但是、根据您的回答、 我有以下目录:



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erick、

    好的、只是想仔细检查一下。

    如果您启用了通信、请选择 ADC 捕获选项卡并单击捕获按钮。  您是否看到波形出现?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erick、

    祝你好运?  我已经在我的设置中尝试过这种方法、当我首次为电路板供电时、它显示与您的相同、但如果我单击 ADC 捕获或开始波形、一切都将开始工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、很抱歉耽误您的时间、好的、我将尝试应用它、然后我将结果放在这里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我尝试使用 ADC 捕获、但它不显示任何读数




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试重新连接器件、程序能够识别 ADC 读数、



    但现在它给出了与换能器连接的错误126、我将更改电缆并再次进行连接以进行测试。


    另一方面、手册提到我必须连接一些跳线、 其中一个人干预了 HID 桥,我想知道如何建立连接,因为我不了解它是如何实现的,这可能与发生的情况有关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erick、

    好的、听起来您正在取得一些进展。  

    关于该错误、您可以查看该错误以及在 GUI 内部的《USS 用户指南》中可能看到的其他错误。  从主菜单中选择帮助>主题。  然后访问"错误处理"部分以查看错误表。  126为"未在上行/DN 流通道中检测到信号。  根据对 ADC 信号的捕获、您没有正确设置"脉冲启动和 ADC 捕获之间的间隔"。  要根据管道长度进行设置、请按照 水流量计入门指南 slau810第4.2节中的说明进行操作。

    从3天前的第一张图片中可以看出、您的所有跳线都是正确的、因此您不需要对它们执行任何操作。  这里 是原理图、如果有用的话。

    设置参数后(请参阅《USS 用户指南》中的"配置"部分)、所有内容都应开始工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的观看、我正在阅读指南、在本例中、我使用同一 GUI 推荐的音频跟头传感器 进行连接

     此模型为:

    HS0016-00 USS Audiowheel  

    因为它应该使用它所指示的相同参数、所以我也在读取错误部分、并显示此错误是由于传感器中缺少水或连接不良造成的。

    这是我的当前连接、红色电缆是 CH0和 CH1连接器附带的电缆、而其他彩色电缆是接地电缆、我假设它们必须以这种方式连接、或者我可能连接错误。 该传感器每个传感器只有2根电缆。



    我已经尝试用水将其放入、但仍然得到错误



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     μs 指南、参数应为60 μ s  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erick、

    您的 Audiowell 设置看起来正确。  请参阅 《水流量计用户指南》第4.3节、您的 ADC 采集结果应如图4.6所示。

    我强烈建议在静态条件下(无水流)进行初始参数设置。最佳方法是为管道的一端盖上盖子、缓慢地向其注水、然后摇动它以使捕获的气泡逸出、然后为管道的开口端盖上盖子。  请注意、您不必为开口端盖上盖子、但您需要将管道保持在向上、以便在您拨打正确的参数时不会溢出水。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的回答、这是我还想验证的另一件事、问题也可能是由于我安装它的方式、目前是管道、 您可以看到、水从水龙头流出时、我的问题是水必须密封在两侧? 如果这会影响超声的路径?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    按照您的说明、我密封了管道的一端并用水填充管道的其中一端、并且能够检测到 ADC 波形、将它们与之前的波形进行比较、这意味着它正在读取传感器的信号?

    我还查看了 ToF、Delta ToF 和体积流速图、它们不再显示单一直线、这是由于缺乏水。


    我想缺少的是校准它以使用更好的频率?

    另一方面、请注意、每次您将水倒空时、错误126会再次出现、但当您重新加注管道时、错误126会消失。 这是否意味着如果没有水、传感器将无法捕获流量?

    但是、如果管道较大、会发生什么情况? 如果我有一个6英寸的管道、其中的水不一定要垂直填充其直径的100%、那么超声波传感器是否仍在进行测量?哦、它必须是100%满?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erick、

    本质上、为了可靠地使用 USS、您需要在两个充满水的换能器之间保持一条路径。  任何空气罐和将导致问题。  如果仅部分填充了管道、超声波能量将不会传播、并且不会接收上游(UPS)和下游(DNS)信号、从而导致错误126。

    保持100%填充通常不是加压管道的问题、例如进入您家的水管。  但对于您的应用、大型管道不会加压、只需携带水、就像离开您家的下水道管道一样。

    我想问、对于6英寸管道、您计划如何安装传感器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dennis、

    非常感谢您的详细解释。  

    我们的垂直市场是用于灌溉的地下水计量。 这意味着、在某些情况下、两个充满水的换能器之间没有路径。 但是、处理 错误126似乎应该是 Abe。 @运行时假设没有水提取-->计量值应为0??  

    有关6英寸 我们仍处于早期 PoC 设计阶段。 因此,我们不知道如何在6、8甚至12英寸上安装:)我们的猜测是,传感器校准肯定需要调整,因为 ToF 会随着直径的增加而发生差异。  我们需要一些工业设计专家来检查内部制造细节。 金属3D 打印将在此处提供帮助!

    此致、

    Erick Ilarraza

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erick、

    由于管道的直径如此之大、您可能需要考虑使用"夹紧式传感器"。  这是一个应用手册。  这在 PVC 上工作、但通过金属管不是很好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dennis、

    非常感谢您的支持。 此注释非常有用。 您是否知道该3D 打印源文件是否可用? 因此我们可以尝试重现该实验。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erick、

    以下是有关钳位传感器的另一个 E2E 帖子的链接。  一直到底部、您将看到 OpenSCAD 文件的链接。

    如果您不熟悉 OpenSCAD 、可能需要一些时间才能习惯。  它是一 个"参数"驱动的3D 工具、这意味着您可以通过公式和值来定义形状。  一旦你得到了它的悬挂、它就会非常有趣。  幸运的是、您只需更改文件顶部的值并重新呈现即可。  这就是使它如此强大的原因。

    为了方便、我将在此处包含代码。

    TRANSDUCER_RADIUS=8.4;
    PIPE_RADIUS=13.5;//13.5;
    CHANNEL_RADIUS=11;//11.5;
    PIPE_LENGTH=95;
    ULTRASONIC_ANGLE=50;
    ULTRASONIC_LENGTH=53;//53;
    
    difference(){
    union(){
    difference(){
        
        union(){
        	translate ([0, 0, -45]) 
            rotate([0, 0, 0])
       		cylinder (h = PIPE_LENGTH, r = PIPE_RADIUS);
                    
            translate ([-(PIPE_RADIUS+6.5), .1, -14.9]) 
            rotate([0, ULTRASONIC_ANGLE, 0])
       		cylinder (h = ULTRASONIC_LENGTH, r = TRANSDUCER_RADIUS+2);
        }
        
    union(){     
        	translate ([0, 0, -45]) 
            rotate([0, 0, 0])
       		cylinder (h = PIPE_LENGTH, r = CHANNEL_RADIUS);    
      
            translate ([-(PIPE_RADIUS+6.5), 0, -15]) 
            rotate([0, ULTRASONIC_ANGLE, 0])
       		cylinder (h = 150, r = TRANSDUCER_RADIUS);
        }
    }
    
    }
    union(){
            translate ([0, -PIPE_RADIUS, -45]) 
            rotate([0, 0, 0])
       		cube ([.5,PIPE_RADIUS*2,PIPE_LENGTH]);
    
        
    }
    }

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dennis、

    很抱歉耽误你的时间。 现在能够测试该工具。 非常感谢您的参与。 上次检查时、您是否可以再次发布传感器夹具的链接?  我无法从以前的帖子中打开它。

    非常感谢您的支持。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、Erick、

    链接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dennis、

    非常感谢您的支持。 我们将尝试重现此场景!  

    此致