This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5438A:RTC 应用

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1175645/msp430f5438a-rtc-application

器件型号:MSP430F5438A
主题中讨论的其他器件:MSP430F5529

团队、

我的目标客户希望获得一些有关在微控制器内执行实时时钟/ RTC 的指导。 根据我所能知、当我们提供一个外部晶振时、RTC 外设在主功率或待机模式下可用。  我假设 P7.0/1引脚上有一个32.768kHz 晶振。 我计划使用内部时钟作为我们的主微控制器参考。


您对此有其他指导吗?白皮书或建议?  我浏览过互联网、但未找到详细信息。 您可以提供的任何内容都很有用。

此致、

Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    请看此处用户指南的第21和22节 、其中介绍了特定于 MSP430F5428A 的 RTC。 此处的数据表 还将提供特定于器件的 RTC 引脚配置。 下面 是一些使用 RTC 的代码示例;它们适用于 MSP430F5529、但它们应该是一个很好的起点、并且可以在 器件之间轻松转换。  

    最棒的
    Amruta