This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6736:MSP430F6736IPN (PN80封装):MSP-TS430*插座 EVM?

Guru**** 667810 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-GANG, MSP-TS430PN80, MSP-TS430PN80A, MSP-TS430PN80B, MSP-TS430PN80USB, MSP430F6736
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/586485/msp430f6736-msp430f6736ipn-pn80-package-msp-ts430-socket-evm

器件型号:MSP430F6736
主题中讨论的其他器件:MSP-GANGMSP-TS430PN80MSP-TS430PN80AMSP-TS430PN80BMSP-TS430PN80USB

您好!

是否有用于标题器件型号的插座 EVM "MSP-TS430*"?  我假设是 用于大规模生产的 JTAG 编程。 MSP-GANG 将对其进行控制。

以下是候选人。 具体地说,如何了解 MSP-TS430PN80?

- MSP-TS430PN80

- MSP-TS430PN80A

- MSP-TS430PN80B

- MSP-TS430PN80USB

(编辑:将 EVM 器件型号从 MSP-EXP 更改为 MSP-TS。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我比较了他们的引脚图、发现我没有选择。

    让我更改我的问题。

    我想修改 MSP-TS430PN80A。 很难达成一致,但如果有任何问题,请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hideaki 您好!

    TI 不建议进行此类 EVM 修改、最好创建一个定制 EVM、以便使用 MSP-GANG 对 MSP430F6736 PN80器件进行编程。 如果不可避免、MSP-TS430PN80A 是最佳的可用选项、但请记住、用于编程的最重要引脚涉及所有 VCC 和 VSS、DVSYS 和 VDSYS/VASYS、Vcore、JTAG 和 RST/TEST。 VDSYS 和 DVSYS 需要去耦电容器(10uF + 100nF)以及 VASYS (4.7uF + 100nF)。 应将 TEST 连接到正确的引脚。 应移除其他引脚(11、49、50)上的电压。

    此致、
    Ryan