This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2311:程序在 SBW 和 BSL 模式下均失败

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-GANG
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1175783/msp430fr2311-program-failed-both-sbw-and-bsl-mode

器件型号:MSP430FR2311
主题中讨论的其他器件:MSP-GANG

我使用 MSP430FR2311IPW16R 大规模生产了一批产品。 使用 MSP-GANG 每次刻录、刻录8个片段、 不幸的是、许多程序失败。

因此 、我制作了最简单的电路板、它仅包含一个芯片和一个复位电阻器和电容器、并且无法对其进行编程。 更换芯片后、可以将其烧坏。

编程期间、我使用示波器和逻辑分析仪来记录 FET430的波形。 (有关波形文件记录、请参阅附录。)

最简单的电路板(仅3个组件:芯片、47k 电阻器、1nf 电容器)

OK 芯片的晶圆。

NG 芯片的晶圆(FET430发送数据、但 P1.7 UCA0TXD 无应答)

PulseView 记录的波形

e2e.ti.com/.../waveform-by-PulseView.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它可能与下载行相关的时间太长。 您是否了解了如何将电路板与编程器连接起来?

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    我下载了一条很短的线路(短于6cm)、再次失败。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    总故障数量中有多少个芯片发生故障? 您在哪里购买了这些芯片?

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约900件  17600. 我找到了标签,它能帮助吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不确定标签是否足够。 让我先与我们的营销团队核实一下。   

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能告诉我图片中标记代码的含义或批次吗?  我用了很多、这批供应用了不同批次的芯片、我想知道这批芯片。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它应包括装配位置和时间信息。 G4代表绿色徽标。 可在该链接中找到更多信息。

    https://www.ti.com/support-quality/environmental-info/logo-product-labeling.html

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以用msp - gang上位机软件烧录有问题的MCU,看下报错信息是什么。这样有助于排出问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图片中显示芯片批次为18年1月份,芯片保存有无问题?管脚有没有氧化?μ A