This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2553复位引脚

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/570715/msp430g2553-reset-pin

主题中讨论的其他器件:MSP430G2553

大家好、

我将在没有编程接口的小电路板上使用 MSP430G2553。 n ü µC 将使用 launchpad 进行编程。  

我的问题是关于板上的复位引脚。 我应该将其直接放置在 VCC 上、还是应该单独使用上拉电阻器或与 Launchpad 上的电容器一起使用?

我找不到这个问题的明确答案。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户指南的第2.5节指出:

    R̅S̅T̅ μ A/NMI: kΩ μ A 上拉、10nF (2.2nF (1))下拉

    (1)在 Spy-Bi-Wire 模式下使用具有 Spy-Bi-Wire 接口的器件或在4线 JTAG 模式下使用 FET 接口或 GANG 编程器等 TI 工具时、下拉电容器不应超过2.2nF。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    我已阅读 此部件。 但是如果电路板不包含编程接口,是否需要使用电阻器和电容器,或者我可以将 RST 直接连接到 Vcc?  

    我问、由于我的电路板的尺寸有限、如果我可以在没有电阻器和电容器的情况下工作、我会觉得更好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    R+C 组合使得 R̅S̅T̅ Ω 输入缓慢上升、时间常数约为0.5ms。

    您如何通过直接连接到 Vcc 来实现此目的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    事实上,这是一个愚蠢的问题。
    我热衷于节省电路板空间。

    非常感谢。