This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430Fr2033:内部基准(1.5v)和 VCC (3.3V)之间的动态切换 ADC 基准

Guru**** 2520920 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/595845/msp430fr2033-dynamic-switching-adc-reference-between-internal-ref-1-5v-and-vcc-3-3v

器件型号:MSP430FR2033

我有一个应用、例如一些使用 VCC 基准电压(ADCSREF_0)读取的 ADC 通道、以及一些必须使用 1.5V 内部基准电压(ADCSREF_1)读取的 ADC 通道。

如果我们非常频繁地动态更改基准电压(100毫秒内一次)、则会出现任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shravan、您好!
    用户指南指出、内部参考电压的稳定时间小于30us、因此、如果参考电压在您阅读时已经稳定、您应该会觉得很好。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    现在工作正常、我正在低于30us 的时间内启用 ADC 中断。 在用户指南中、说明了我们在稳定时间方面需要考虑的<30 μ s 但最坏情况。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shravan、
    这应该是最坏的情况、因为它显示稳定时间始终低于30us。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shravan、
    我要关闭这个。 如果您需要其他帮助、请告诉我。