This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5438A:LPM3:选择 DCO 或 XT1作为 MCLK/SMCLK 源时的流耗差异为4uA

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/598515/msp430f5438a-lpm3-4ua-current-consumption-difference-when-selecting-dco-or-xt1-as-mclk-smclk-source

器件型号:MSP430F5438A

你好!

当我发现当 LMP3中的 MCLK=SMCLK=XT1时、MCU 消耗更多电流时、我正在调查 LPM3的一些电流消耗差异。 如果我使用 MCLK=SMCLK=DCO、那么 LPM3中的电流消耗几乎为4uA (!) 更少。 好的、我们知道在 LPM3中 DCO 会关闭、但出于好奇:为什么会有如此显著的差异? 这是因为输入时钟运行时、SMCLK 和 MCLK 的分频器仍然需要电流吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    用户指南的第5.2.4节列出了 XT1处于活动状态的所有情况。

    请显示您的整个时钟配置。