工具/软件:Linux
这似乎应该是一件简单的事情、但我已经尝试了多种方法在 OSX 上安装 Python 固件升级程序并运行 PythonGUI 工具或命令行、并且总是失败、类似于:
-导入错误:无法导入名称 hid_1
- python:无法打开文件'bsl5.hid_1':[errno 2]没有这样的文件或目录
我按照'release_Notes_example_python_Firmware_Upgrader.html'中的说明进行操作。 我还通过 pip 安装了'hid'。 我还编译并安装了 pyhidapi 和共享库。
我的其他人在 OSX 上使用 Mac 时也尝试过它、结果相同。
我能够运行'python -m msp430.gdb.target'、并拒绝连接、因为我没有连接器件、所以这看起来是正确的。
我的设置:
MacBook Pro、v10.12.6
Python 2.7.10.
感谢您的任何帮助、谢谢。