This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5510:MSP430F55x USB DP DM 阻抗、

Guru**** 2747375 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/624699/msp430f5510-msp430f55x-usb-dp-dm-impedance

器件型号:MSP430F5510

您好!

根据一般准则、USB 数据线 DP 和 DM 应作为进行路由
差分对和布线阻抗应与 USB 电缆差分相匹配
阻抗约为90欧姆。

但是、MSP430F55xx 在 DP 和 DM 引脚之间有 PUR 引脚、这很难实现
设计 DP 和 DM 线路的信号轨道。
PUR 引脚位于 DP 和 DM 引脚之间是否有任何原因?
如果有任何有关 MSP430 USB 布局设计的应用手册、请告知我。

此致
库米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kummi、

    有很多文档可以帮助您使用 MSP430F55x 器件实现 USB 设计。 一个文档称为 《使用 MSP430 MCU 开始 USB 设计》 、图8中有一个很好的视觉效果、显示了如何布置 USB 硬件以与我们的 MSP430器件配合使用。 PUR 线路用于 向主机指示器件已连接、而 MSP430通过软件激活 PUR 线路/引脚上的上拉电阻器来实现这一点。 如果您不想使用 PUR 线路/引脚、可以将其直接连接到 VUSB。 由于器件限制、PUR 引脚很可能位于 DP 和 DM 线路之间;然而、由于其通常通过电阻器连接到 DP、因此其放置是合理的。

    有关 USB 实现的更多信息、请参阅用户指南、并在器件的网页 www.ti.com/.../MSP430F5529上列出

    以下是另一个可帮助您进行布局设计的文献:

    高速接口布局指南》

    希望这对您有所帮助!

    此致、

    Matt Calvo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    库米、

    如果您认为您的问题已经解决、请继续并选择我的上述帖子已解决您的问题、以便我们可以关闭此主题。

    谢谢!

    Matt Calvo