请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:CC430F5137您好!
我与 cc430f5137合作进行无线通信项目。 我编写了程序代码 c++、编译器为 ti v16.9.3lts。
程序在调试模式下工作正常、但始终在正常模式或自由运行模式下复位。
看门狗关闭。 此外,系统复位中断服务例程(ISR)、系统 NMI ISR 和用户 NMI ISR 未输入。
我不使用堆、并且没有堆栈溢出评估。 我逐一测试了我的所有功能、所有功能都正常工作、但是
当我作为一个整体运行程序时,它会复位。 错误在哪里?
谢谢、此致、
Celal