尊敬的所有人
我的电路包含 msp430fr2355、该电路从 MCU 读取信号并将信号写入电子器件、反之亦然、我为此电路设计了一个 PCB、我应该将9个 PCB 连接在一起、作为3x3矩阵、 这9个 PCB 应相互作用以读取它们之间的写入信号,直到这里没有问题,但如果我更改任何 PCB 的方向,则 MCU 内部的信号处理必须不同,因此如何告知 MCU 方向?
谢谢你
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的所有人
我的电路包含 msp430fr2355、该电路从 MCU 读取信号并将信号写入电子器件、反之亦然、我为此电路设计了一个 PCB、我应该将9个 PCB 连接在一起、作为3x3矩阵、 这9个 PCB 应相互作用以读取它们之间的写入信号,直到这里没有问题,但如果我更改任何 PCB 的方向,则 MCU 内部的信号处理必须不同,因此如何告知 MCU 方向?
谢谢你
感谢 Yiding 的回复,例如,如果我们想象 PCB 是正方形的,那么我应该在每侧使用一个额外的引脚来指示方向,我对吗? 因此、如果我们将该方形的两侧分别称为:上、东、下、西侧和相应的引脚分别为1、2、3、4、 MCU 现在位于该 PCB 的左侧、PCB 的西侧面向具有值为4的引脚的 MCU、因此、如果我顺时针旋转 PCB 90度、 下侧将变为西侧、其引脚的值为3、因此 MCU 仍不知道下侧变为西侧、因此如何将引脚值从3更改为4?