This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5132:TIDA-00120太阳能 MPPT 充电控制器参考设计中的 MSP430F5132:需要检测电池是否连接解决方案

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/754984/msp430f5132-msp430f5132-in-tida-00120-solar-mppt-charge-controller-reference-design-need-to-detect-whether-the-battery-connected-or-not-solution

器件型号:MSP430F5132
主题中讨论的其他器件:TIDA-00120

尊敬的先生:

我们的客户正在使用"TIDA-00120太阳能 MPPT 充电控制器参考设计"立即在那里开发太阳能充电控制器。

他们想知道、是否有任何方法可以检测电池是否存在? 为了通知终端用户、例如无法控制的因素、例如连接电池的导线...

谢谢。

Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、

    这可以通过在功率级未运行时测量电池电压来实现。 如果电池连接正确、Q6将偏置、B+将具有由 MCU 测量的电池电压。

    此致、

    BART

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Bart  

    我是否知道 TI 有类似的参考代码可以参考?

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bart、

    我会将您的建议转发给我们的客户、并在客户在其平台中实施您的建议后向您反馈测试结果。
    非常感谢您的热情响应。

    此致、

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai、

    设计随附的示例代码旨在显示核心功能。 此类其他功能由客户自行决定并进行设计。