This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/MSP430FR2311:MSP430FR2311的升级问题

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/752289/compiler-msp430fr2311-the-upgrade-problem-of-msp430fr2311

器件型号:MSP430FR2311

工具/软件:TI C/C++编译器

尊敬的先生

      l 在我的机器人应用程序中使用 ti MSP430FR2311   、我按下按钮、程序进入 BSL。 如果我立即升级程序、它将会成功。但是、如果在进入 BSL 一段时间后、大约10秒、

   不能`s 软升级,问题的原因是什么?如何解决这个问题?

。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Du:

    感谢您发帖、请参阅文档   第3.4章



    此致、
    灵

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 ling
    非常感谢!