This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430AFE253:功率测量电压尖峰

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/752013/msp430afe253-power-measurement-voltage-spikes

器件型号:MSP430AFE253

你好! 我将通过新的更新返回此问题。

我已经查看了原理图并创建了一个新的 PCB、我将在此处附加原理图。

问题仍然存在、钳位二极管的情况似乎会恶化、当存在二极管时、电压尖峰的值会更高。

(VP - VN)信号

我将尝试放置一些齐纳二极管、但我想它们的速度不够快、无法捕捉尖峰。

问题似乎没有解决办法,至少在这种配置中没有解决办法。 PCB 的尺寸为75mmx50mm、我认为将继电器与实际 PCB 分开会降低电压尖峰的影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 user="Cristian Dinca"]问题仍然是一样的,钳位二极管的情况似乎会恶化,当二极管出现时,电压尖峰的值会更高。

    我很遗憾听到这个消息。 我建议在线路和中性点之间添加压敏电阻(S20K275)。 对于此处所示的 RV1和 RV2、应将它们放置在尽可能靠近输出侧继电器的位置。 此外、您能否尝试将它们从 S10K275更改为 S20K275? 对于钳位二极管 D14和 D15、它们通常用于电流通道差分输入、而不是电压输入。 但是、我不知道为什么添加它们会使电压尖峰变得更糟。 也许、这是因为正输入上只有一对、而负输入上没有另一对。

    此致、

    James