请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430FG6426 大家好、
请教授 CTSD 输入电压、基准电压(VR)和结果(CTSD_MEM)之间的关系。
输入设置:IN+= AD2+、IN-= AD2-
输入电压:AD2+= 1.0 (V)
输入电压:AD2-= 1.2 (V)
基准电压:VR = 1.5V (外部输入)
增益设置:×1次
在上述条件下、请了解如何在 AD 转换后计算 CTSD_MEM (偏移二进制模式)。
AD 转换的电压值
VAD =([AD2+]-[AD2-])×增益+[AD2+]
CTSD MEM = VAD/VR×8000 h
正确吗?
此致、
Tom