This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6043:捕获到错误

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1182424/evm430-fr6043-error-captured

器件型号:EVM430-FR6043
主题中讨论的其他器件:MSP430FR6043

大家好、

请帮助解决客户遇到的问题。  

目前 、他们正在开发 MSP430FR6043 EVM。

他们 遵循EVM 板启动的"基于 TI MSP430FR6043的超声波燃气流量计快速指南"、并使用了建议的超声波换能器(400kHz 和500kHz 无锡利安换能器)。
它们得到错误135 - DToF-Shift 值大于 maxSampleShift。
                        127 -在 DNS 通道中未检测到信号。
请参阅在 CH0_IN 和 CH0_OUT 处捕获的波形。

谢谢、

Aida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aida、

    此错误意味着 没有来自 DNS 通道的波形。

    您可以帮助浏览 USS GUI 中的"ADC Capture"页面吗?  

    您可以尝试更换换能器、以检查错误是否会变为 UPS 无信号:

     错误125:UPS 信道中未检测到信号。

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnson:

    感谢您的意见。

    换用传感器后  、现在它们会出现4个误差:  

    错误125:UPS 信道中未检测到信号。

    错误127:在 DNS 通道中未检测到信号。

    错误135:DToF-Shift 值大于 maxSampleShift。

    错误136:DToF 关联溢出错误

     

    根据请求、请参阅随附的 ADC 捕获和错误窗口图像。

       e2e.ti.com/.../cont_2D00_capture_2D00_02_5F00_38.csv

    谢谢、此致、

    Aida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aida、

    您是否尝试修改此参数以将波形移至 ADC 捕获持续时间?

    您还可以尝试增加 ADC 持续时间、以检查您是否可以在 GUI 中找到正常波形:

    您能否 共享您的硬件连接?

    谢谢!

    此致

    Johnson