This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR4133:在捕获模式下确定第一个采样的边沿方向

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR4133

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/650468/msp430fr4133-determining-edge-direction-for-the-first-sample-in-capture-mode

器件型号:MSP430FR4133

您好!

我将查看读取 MSP430FR4133上传感器的 PWM 输出。  从我可以说的内容来看、计时器捕获模式应该允许我执行此操作。  但是、我担心如果使用上升沿和下降沿检测、我可能需要在端口输入引脚上执行位测试来确定占空比的高电平部分。  或者、我想我可以从仅上升沿检测开始、并在检测到第一个上升沿后切换到上升沿和下降沿检测。  但是、我想知道是否已经有一个专用寄存器来澄清捕获是从上升沿触发还是从下降沿触发?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:

    没有寄存器指示捕获是从上升沿触发还是从下降沿触发。 了解这一点的唯一方法是您描述的读取引脚以确定是否为高/低电平、然后相应地设置下降/上升沿检测的方法。

    您是否尝试确定 PWM 信号的频率或占空比? 如果您尝试确定占空比、则需要捕获每个边沿、这需要在每次捕获发生时在上升沿和下降沿检测之间进行更改。 否则、您只需使用上升沿或下降沿即可跟踪信号周期并确定其频率。 希望如果您有任何进一步的问题、这有助于让我知道。

    此致、
    Caleb Overbay