This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-TS430PW24:MSP430AFE253代码示例

Guru**** 2581045 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430AFE253, MSP-TS430PW24, ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/646802/msp-ts430pw24-msp430afe253-code-examples

器件型号:MSP-TS430PW24
主题中讨论的其他器件:MSP430AFE253MSP432P401RENERGIA

您好!  

我不熟悉 CCS 和 MSP 模块。 我需要 msp430afe253或 MSP-ts430pw24的示例代码。  

请对此提供帮助。

我有免费版本的 Code Composer Studio。 因此、我无法访问源代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Raghu、

    您可以在此处找到 MSP430AFE253的代码示例:
    www.ti.com/.../toolssoftware

    在标题为"软件"的部分下、您将找到指向此器件代码示例的链接。

    此外、Code Composer Studio 现可免费使用、所有示例均可通过 TI Resource Explorer 公开获取:
    processors.wiki.ti.com/.../Download_CCS
    dev.ti.com/.../

    此致、
    Caleb Overbay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢主席先生... )
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、先生、
    我是否可以 在#MSP432P401R 中为 ADC 提供两对差分输入
    我需要测量输入、以减少电压和电流。

    请回答这个问题。 我想在此应用中选择 MSP432P401R 而不是 MSP430AFE253。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、先生、
    我是否可以在#MSP432P401R 中为 ADC 提供两对差分输入。
    我需要测量输入、以减少电压和电流。

    请回答这个问题。 我想在此应用中选择 MSP432P401R 而不是 MSP430AFE253。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Raghu、

    您可以在 TI Resource Explorer 中找到 MSP432示例以及 MSP432 SimpleLink SDK:
    www.ti.com/.../SIMPLELINK-MSP432-SDK
    dev.ti.com/.../

    您能否提供有关您的应用的更多信息、以便我可以帮助您选择最佳器件?

    此致、
    Caleb Overbay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Caleb 先生、

    我的要求是:
    1)测量 ADC 通道上的输入电压和电流。
    2)在固定的时间内、我的器件应提供恒定电压和电流。

    短路:-
    以控制输出电流和电压。 电压应从最小值升至5V、输出电流应保持恒定。


    请告诉我 MSP432P401R 是否适合此应用?
    这是我在 MSP 模块中的第一个项目。

    我们非常感谢您的帮助。

    应用是(数字)电流和电压控制表。 用户应在此仪表中输入所需的输出电压和电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raghu、

    我仍然无法理解您要实现的目标、但下面是我对 ADC 的评论:

    1. 您需要多快的 ADC 采样速度?
      1. 此外、您需要多少位精度?
      2. 您需要多少个 ADC 通道?

    大多数具有 ADC 的 MSP430可测量差分输入。 我认为 MSP432对于该应用来说可能有点太大、但上述问题的答案将说明。  

    [引用 user="Raghu rajput"]来控制输出电流和电压。 电压应从最小值升至5V、输出电流应保持恒定。[/引述]

    您是否尝试使器件输出和模拟电压? 在这种情况下、您需要一个具有 DAC 的器件。 但是、MSP430的最大 VCC 为~3.6V、因此无法实现5V 目标。 此外、我不建议从和 MSP430 GPIO 引脚获得任何东西。 我建议创建一种由 MSP430控制的外部电路。  

    此致、  
    Caleb Overbay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、SIR 我将使用放大电路来实现5V 电压。

    我想完成 CC/CV 数字仪表。 其中输出电压/输出电流应根据用户输入保持恒定。
    我会尝试更清楚地说明这一点。
    主席先生,请看这篇文章。

    用户通过键盘输入作为 CC/CV 仪表器件输出所需的值、该值在 LCD 上显示这些值。

    假设他输入的输出为:- V = 5伏。 I = 1mA。 并且他需要将其作为输出的持续时间 T = 5分钟。 (他决定)
    我的器件将获取几伏的模拟输入。 。


    该器件已使用 MSP430AFE253就绪。
    我想使用 MSP432P401R 来实现这一点。

    主席先生、我将很快回来为您提供确切的详细信息。。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Raghu、

    感谢您提供更多信息。 我的问题更多地是针对 MCU 在您的应用中需要执行什么操作、而不是针对应用的更高级别视图。

    根据您提供的内容、MSP430需要从按钮获取输入、控制 LCD、控制外部电路以生成5V 和恒定电流、以及读取 ADC 读数。 是这样吗? 您还能回答我在上一篇文章中提出的 ADC 问题吗?

    最后、将此器件更新为新 MSP430的需求是什么、您为什么要关注 MSP432?

    此致、
    Caleb Overbay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Caleb 先生、

    你是对的、这就是我的所有要求。 我需要两个 ADC 通道、因为我要测量电压和电流。

    我刚刚看到一个基于 MSP430AFE253 MCU 的器件正像这样工作。 我们正在尝试制造类似的器件 SIR。

    我们是新手和新手、因此与 AFE253相比、我发现 MSP432 LaunchPad 的编程非常简单。

    我正在考虑是否可以使用 Energia IDE 开发产品,如果不能,我将使用 CCS。

    尽可能简单。

    因此,我想确保我的行为是否正确?

    u 建议我 SIR,测量电流和电压时的正确位准确度是多少。

    我将再次向您提供更多详细信息。

    感谢您的回答。 将再次搜索。