This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/MSP432E401Y:帮助我了解 Driverlib#39;s sysctl.c 寄存器定义的来源

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/739344/rtos-msp432e401y-help-me-understand-the-source-of-driverlib-s-sysctl-c-register-definitions

器件型号:MSP432E401Y

工具/软件:TI-RTOS

我正在深入研究 DriverLib 代码、试图了解我的应用为何不执行计时器回调。 我从 DriverLib 中随机选择了一个文件 sysctl.c、开始在内部进行挖掘。 我无法确定这些值来自哪里:

//

//

//各种外设控制寄存器的基地址。

//

//

#define SYSCTL_PPBASE      0x400fe300

#define SYSCTL_SRBASE      0x400fe500

#define SYSCTL_RCGCBASE     0x400fe600

#define SYSCTL_SCGCBASE     0x400fe700

#define SYSCTL_DCGCBASE     0x400fe800

#define SYSCTL_PCBASE      0x400fe900

#define SYSCTL_PRBASE      0x400羽毛00

此外、在 MSP432E401数据表或用户指南中、我找不到有关外设存在寄存器的信息。 我在这里俯瞰什么?

谢谢、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、不用考虑。 我刚才注意到我查看的 MSP432变体数据表错误。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的结束。