请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430AFE253 主题中讨论的其他器件:冲击
大家好、
客户希望在交流/直流仪表中使用 MSP430AEF253。 是否有任何实体可以对 MCU 保护电路 和布局设计提出一些意见? 非常感谢。
http://www.ti.com/tool/evm430-afe253s
客户电涌雷击测试条件如下:
浪涌直流:共模2kV;差模:1KV;
雷击:±20kA
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
客户希望在交流/直流仪表中使用 MSP430AEF253。 是否有任何实体可以对 MCU 保护电路 和布局设计提出一些意见? 非常感谢。
http://www.ti.com/tool/evm430-afe253s
客户电涌雷击测试条件如下:
浪涌直流:共模2kV;差模:1KV;
雷击:±20kA
尊敬的 David:
感谢您发帖。 请查看以下与 ESD 保护相关的资源。 您可能需要 根据自己的要求查看我们的 ESD 产品系列。
[常见问题解答] TIDM-THREEPHASEMETER-F6779:电流端二极管钳位? 为什么要串联2个二极管?
此致、
James