主题中讨论的其他器件: MSP430FR5994、 MSP430F67791、 MSP430F67791A
是否可以在 msp430F6736A 中实现 AES GCM? 当我尝试 使用此源代码 software-dl.ti.com/.../AES_GCM_SOURCE_CODE.ZIP 时、会给出链接器错误。 请建议解决方案。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
是否可以在 msp430F6736A 中实现 AES GCM? 当我尝试 使用此源代码 software-dl.ti.com/.../AES_GCM_SOURCE_CODE.ZIP 时、会给出链接器错误。 请建议解决方案。
通过使用 CCS8.2、TI v16.9.LTS、我对 MSP430FR5994和 AES256进行了一些测试。
原始项目名称重命名和 DVT 更新已延迟我。
现在、我面临的是 aes128_gcm_tests.c 的真正问题
它可能是相关的中断。
我需要更多时间。
当地时间上午2:42。
睡眠时间。
我的部分工作在这里:
我的问题是、示例代码在实际硬件中无法正常工作、但在仿真器中工作正常。 在给出 的示例代码中、我使用 的是 MSP430F67791A。 它具有32K RAM。 我理解的问题与堆栈有关、它无法从函数中退出。 它在侧面主函数中的多个函数调用内部循环。 是否有人可以验证 http://software-dl.ti.com/tsu_encryption/tsu_encryption_public_sw/exports/AES_GCM_SOURCE_CODE.ZIP 。
您是否检查了输出? 您能给我发送输入和输出值吗...
我想检查该输入并查看输出、
blockCipherKey ={0x00、0x01、0x02、0x03、0x04、0x05、0x06、0x07、0x08、0x09、0x0A、0x0B、0x0C、0x0D、0x0E、0x0F};
AAD ={0xD0、0xD1、0xD2、0xD3、0xD4、0xD5、0xD6、0xD7、0xD8、0xD9、0xDA、0xDB、0xDC、0xDD、0xDE、0xDF};
IV ={0x4D、0x4D、0x4D、0x00、0x00、0xBC、0x61、0x4E、0x01、0x23、0x45、0x67};
纯文本={0xC0、0x01、0x00、0x00、0x08、0x00、0x00、0x01、0x00、0x00、0xFF、0x02、0x00};