This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Energia:无法使用 Energia 1.8.7E20上传

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/735047/energia-unable-to-upload-with-energia-1-8-7e20

器件型号:Energia

我使用的是 Energia 1.8.7E20、可从以下位置下载: http://www.energia.nu/download/。 我已连接 EXP-MSP430FR5739板。  我无法将示例 Blink sketch 上传到电路板。  我收到以下错误消息:

--------------

sketch 使用972字节(6%)的程序存储空间。 最大为15743字节。
全局变量使用20字节(1%)的动态存储器、为局部变量保留1004字节。 最大为1024字节。

java.io.IOException:无法运行程序“{runtime.tools.mspdebug.path}/mspdebug":CreateProcess error=2,系统找不到指定的文件

 在 java.lang.ProcessBuilder.start(ProcessBuilder.java:1048)
 在 processing.app.averes.ProcessUtils.exec (ProcessUtils.java:26)
 在 cc.Arduino.packages.Uploader.executeUploadCommand (Uploader.Java:129)
 在 cc.Arduino.packages.uploader.SerialUploader.uploadUsingPreferences (SerialUploader.Java:207)
 在 cc.Arduino.UploaderUtils.upload (UploaderUtils.java:82)
 在 processing.app.SketchController.upload (SketchController.Java:736)
 在 processing.app.SketchController.exportApplet (SketchController.Java:703)
 位于 processing.app.Editor$DefaultExportHandler.run(Editor.java:2028)
 java.lang.Thread.run(Thread.java:748)
原因:java.io.IOException:CreateProcess error=2,系统找不到指定的文件
 在 java.lang.ProcessImpl.create (本机方法)
 在 java.lang.ProcessImpl。 (ProcessImpl.Java:386)
 在 java.lang.ProcessImpl.start (ProcessImpl.java:137)
 在 java.lang.ProcessBuilder.start(ProcessBuilder.java:1029)
 (笑声) 8个以上
上传草图时出错

--------------

是否有解决此问题的想法?

我正在运行 Windows 7。  之前版本的 Energia、1.6.10E18工作正常(它仍安装在我的 PC 上)。

此致、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    您是否更新了 LaunchPad 驱动程序? 您可以在以下链接中找到该驱动程序。
    www.energia.nu/.../

    B.R
    冬季
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、冬季、

    驱动程序不是问题。 我已经安装了 CCSv8、所有内容都可以与以前版本的 Energia (1.6.10E18)配合使用。 偶然、我遵循了您提供的链接中的安装说明。 安装程序报告说:"设备驱动程序安装向导没有为您的硬件设备更新任何软件、因为它不比您当前安装的软件好。"

    我想知道 Energia 1.8.7.E20是否存在问题。 您是否能够使用此版本上传至 EXP-MSP430FR5739电路板?

    此致、
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    Energia 是第三方工具。 TI 确实支持使用 Energia。 我对此没有任何经验。 我们提供了 Energia forum.43oh.com/.../论坛。 这可能会对您有所帮助。 如果您有与硬件相关的技术问题、仍可在 E2E 论坛上寻求帮助。

    B.R
    冬季