主题中讨论的其他器件:MSP-TS430PN80USB、 MSP430F5529
您好!
我正在尝试使用 Python 的 MSP430 USB 固件升级示例3.1将固件更新到 MSP-TS430PN80USB (MSP430F5529)中。
但是、输出以下错误、更新失败。
请告诉我此错误的原因以及错误的解决方案。
Tkinter 回调中出现异常
回溯(最近一次调用最后一次):
文件"C:\msp430usb\msp430_usb\src\python 固件升级程序\build\Pyi.win32\python_Firmware_Upgradeergui\out00-PYZ.pyz\Tkinter"、第1470行、位于__call__中
文件" "、第140行、位于 doBlinkLED 中
文件" ",第185行,在 doLoad 中
文件" "、第210行、位于 open_connection 中
文件"C:\msp430usb\msp430_usb\src\python 固件升级程序\build\Pyi.win32\python_Firmware_Upgradegui\out00-PYZ.pyz\msp430.bsl5.hid_1 "、行112、打开
UnicodeEncodeError:'ASCII'编解码器无法在位置97-102中编码字符:序数不在范围(128)
此致、
Nomo