This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430FR5739:MSP-EXP430FR5739上传 sketch 时出错

Guru**** 1145030 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGIA, MSP-EXP430FR5739, MSP430FR5739
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/735035/msp-exp430fr5739-msp-exp430fr5739-error-uploading-sketch

器件型号:MSP-EXP430FR5739
主题中讨论的其他器件:EnergiaMSP430FR5739

您好!

我刚刚购买了 MSP-EXP430FR5739实验板。 我们的想法是使用 Energia GUI 对其进行编程、这正是我在大学使用的 GUI。  我安装了 Winx64位(Windows 10)的驱动程序、并下载了 Energia 1.8.7E20。  我想做一个快速测试来确保我可以与电路板通信、因此我尝试上传了其中一个基本示例 Blink.in o.o.  从工具菜单中、我选择了由我的笔记本电脑 COM4分配的板类型和 COM 端口。  但是、当我单击上传按钮时、我收到了以下消息:

sketch 使用972字节(6%)的程序存储空间。 最大为15743字节。
全局变量使用20字节(1%)的动态存储器、为局部变量保留1004字节。 最大为1024字节。
MSPDebug 0.24版-用于 MSP430 MCU 的调试工具
版权所有(C) 2009-2016 Daniel Beer
这是免费软件;请参阅复印条件的来源。  没有
保修;甚至不适用于适销性或特定用途的适用性。
-------- 注--------
Energia 的 mspdebug 的修改版本
           请勿单独使用
----------------------------------------
来自 MSP430.dll v3.3.1.4的芯片信息数据库版权所有(C) 2013 TI、Inc.

使用新的(SLAC460L+) API
MSP430_GetNumberOfUsbIfs
MSP430_GetNameOfUsbIf
找到 FET:HID0010:COM4
MSP430_Initialize:HID0010:COM4
固件版本为20409001
MSP430_VCC:3000mV
MSP430_OpenDevice
MSP430_GetFoundDevice
器件:MSP430FR5739 (id = 0x00ab)
3个可用的断点
MSP430_EEM_Init
芯片 ID 数据:
 ver_id:        8103
 ver_sub_id:    0000
 修订版本:      24.
 制造:           55
 自:          5555
 配置:        24
器件:MSP430FR5739 [FRAM]
MSP430_Run
程序:'c:\Users\User1\AppData\Local\Temp\Arduino_build_834523/Blink.ino.hex':文件名、目录名或卷标语法不正确。
MSP430_Close
上传草图时出错

据我所见、软件(Energia)正在检测 COM4上的 MSP 板、并且与该板进行了通信(该板将一些固件和硬件数据报告回 Energia)、 但 Energia 显然无法找到或读取文件"Blink.ino.hex'、无法将其加载到电路板上。  我检查了该文件的路径、它是正确的、该文件在那里、我可以打开它并查看内部的十六进制数据(正如您所期望的那样)。

对可能发生的情况有什么想法?

谢谢。