请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430FR6047 工具/软件:TI C/C++编译器
使用 MSP430FR6047 (硬件版本:A)测量水流量时、存在以下一些问题:
(1) 固定水的流速为10L/h;连续测量1小时后的流速变化相对较大;
(2) 首先、固定水的流速为10L/h、水的流速在中间发生变化、然后固定水的流速再次为10L/h、但前后的流速完全不一致。
PS:
当调试运行时、以下警告为:
MSP430:警告:检测到芯片的早期版本。 请联系 TI 以获取用于生产的器件的最新版本。