This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430G2553:MSP-FET 固件损坏

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET, MSP430G2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/708512/ccs-msp430g2553-msp-fet-corrupted-firmware

器件型号:MSP430G2553
主题中讨论的其他器件:MSP-FET

工具/软件:Code Composer Studio

我的 MSP-FET 上的固件似乎已损坏、我不确定如何解决此问题、以便可以使用该工具。
我正在使用 MSP-FET 闪存仿真工具对我的 MSP430G2553 (在 Ubuntu 系统上)进行编程。 当使用命令 MSPFlasher -n MSP430G2553加载 MSPFlasher 时、软件会提示我进行固件更新。 我说是的、但在更新完成之前意外中止了更新。 现在、当输入相同的命令(MSPFlasher -n MSP430G2553)时、我得到以下结果:  

*评估触发器...完成
*检查可用的 FET 调试器:
*检测到 USB FET 固件损坏。 正在开始恢复。
#出口:49
#错误:MSP-FET / eZ-FET 恢复失败

同样、当尝试在 CCS 中进入调试模式时、我会得到以下结果:  

初始化仿真器时出错:
其中一个连接的 MSP-FETs/eZ-FET 调试器需要恢复。 选择"恢复"以开始恢复过程。

注意:恢复期间、只能将一个 MSP-FET / eZ-FET 调试器连接到您的系统。

尝试恢复选项后:  

MSP430:错误:MSP-FET / eZ-FET 恢复失败

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Oliver、

    您当前是否正在使用最新版本的 CCS? 如果不是、您能否将您的版本更新为最新版本并尝试再次恢复 MSP-FET?
    请告诉我这是否有帮助。
    同时、让我来看看其他可能的解决方案、并返回给您。

    此致、
    Britta
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Britta、

    感谢您的回答。 我已更新到 CCS 的最新版本(版本8.1)。 问题仍然未解决、"REc覆盖 失败"错误消息与上述相同。  

    -奥利弗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Oliver、

    请检查您是否安装了所有驱动程序。 如果您以 root 身份安装 CCS、它们会随附 CCS。 否则、您可能需要单独安装 FET 驱动器。
    此外、如果可能、您还可以检查是否可以在 Windows 下恢复 FET 固件(如果您可以访问 Windows 机器)。 这是为了验证 FET 尚未销毁、仍然可以恢复。

    此致、
    Britta
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Oliver、

    您的问题是否已通过最新指示得到解决?
    如果是、请继续并验证给定的答案、以帮助可能遇到相同问题的其他用户。 否则、请告诉我您的 FET 是否仍然没有响应、因为我们需要澄清发生了什么。

    请注意、如果我没有听到您的反馈、我将在接下来的几天内关闭此主题。 如果有必要、回复该主题帖将在某个时间点重新打开。

    此致、
    Britta