This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:软件复位

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/713077/msp432e401y-software-reset

器件型号:MSP432E401Y

您好!

我想在我的器件上运行软件复位、但一直在查看 MSP432E401Y 用户指南、找不到它提到的任何地方。 我发现对于其他 MSP432器件、您可以"使用高于05Ah 的任何值写入 WDTCTL 都是密码违规并导致 PUC 系统复位"、但我的器件用户指南似乎没有提及这一点。 感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    MSP432E4的软件复位位于 APINT (应用程序中断和复位控制)寄存器中。 您还需要将 VECTKEY 设置为键值以进行更改。 因此、写入值变为:

    地址:#include 更改为"包括"
    然后添加:
    HWREG (NVIC_APINT)= NVIC_APINT_VECTKEY | NVIC_APINT_SYSRESETREQ;

    或者,只需使用 driverlib 调用即可执行此操作:
    SysCtlReset (void);

    -Bob L.