请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430G2213 主题中讨论的其他器件:MSPBSL、
工具/软件:Code Composer Studio
你好!
我正在尝试了解引导加载程序的工作原理、我有几个问题。
- 引导加载程序集成在 MSP 的受保护存储器(ROM 或闪存)中、我可以使用 UART 协议与其进行通信。 对吗?
- 是我必须确保 BSL 进入序列,还是我可以在代码中自动执行该操作? 如果我处于 BLS 模式,我可以按照数据流结构(HDR、CMD、L1、L2、...)开始向 BLS 发送数据 ACK)。
- 要通过 BSL 更改 MSP 闪存的内容、我必须在该 MSP 中以不必要的方式使 BSL 进入序列? 如果我想让 MSP 更改另一 MSP 的闪存内容(即,我想在两个器件之间交换数据)?
我希望您能回答我、讨论解决方案并提出另一个问题。
谢谢你。