主题中讨论的其他器件:MSP430WARE、 MSP430F2274、 MSP430FR2311
您好!
我必须以1KHz 的频率对 ADC 进行采样、然后根据 ADC 读数进行一些处理。
我的电源可以为430提供最大400uA 的电流。
整个设计用于监控3个电压轨、其中1个使用 ADC、另外2个仅使用数字开/关。 ADC 读数适用于经缩放的交流电、因此需要根据1kHz 信号重建60Hz 交流波形并估算峰值。 然后、它会向大主机处理器发送"您正在下降-更好地关断" GPIO。
对于 G 系列(G2232)、我可以在微控制器上使用一个大电容来保持3.3V 电压、因此如果我唤醒、全速运行、然后进入睡眠模式、400uA 可以由电容器补充。
我的问题基于1KHz ADC 采样率、如果我的运行速度非常慢并且一直保持运行(以及我必须以多慢的速度运行才能满足400uA 的稳态标准)、 还是运行得非常快、大部分时间都处于休眠状态、每秒唤醒1000次以对 ADC 采样? 这个问题的中心是电源的400uA 最大平均功率。
它是一种电信应用、因此我必须满足所有方面的最坏情况规格。
此致、
Blake