This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2650:有关将 CC2650与 MSP430F5659连接的查询

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, MSP430F5659, MSP430F5438A, MSP430F5438

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/687729/ccs-cc2650-query-on-interfacing-cc2650-with-msp430f5659

器件型号:CC2650
主题中讨论的其他器件: MSP430F5659MSP430F5438AMSP430F5438

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在使用 MSp430F5659控制器、希望连接用于 PC 接口的 CC2650 BT 控制器。  

我正在研究为 MSP430F5438A 编译的 SPPLEDemo 项目、我尝试在 CCS 版本:6.1.1.00022上进行编译、经过几次修改后、我能够毫无错误地编译代码。

一旦我将设置(即处理器型号)更改为 MSP430F5659、我就会遇到错误  

  

如何解决此错误,从 MSP430F5438到 MSP430F5659的移植需要哪些代码更改?

如果有人帮助我、我很感谢、提前感谢

Nitesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nitesh、

    您能否提供您使用的 SPPLEDemo 项目的链接、以便我查看它?

    谢谢、
    Nathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nathan、

    感谢您的回复、以下是详细信息

    我正在使用1.5 R2版(Bluetopia 4.0.1.10)

    和设置文件是 CC256XMSPBTBLESW-v1.5-R2-Setup.exe、并链接 CC256XMSPBTBLESW

    请告诉我如何继续?

    Nitesh  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nitesh、

    由于演示项目是为不同的器件编写的、因此您需要确保所有内容都正确移植。 请参阅可在 Bluetopia SDK 中找到的文档文件夹下的移植文档。

    此致、
    Nathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    让我浏览一下该文档并尝试一下
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nathan、

    我已经介绍了移植文档、没有关于不同控制器的项目移植的文档。 请告诉我如何继续?

    提前感谢、感谢您的帮助。

    Nitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nitesh、

    这些文档介绍了架构或器件、以便您可以移植堆栈、而不是移植堆栈的特定指令。 我不相信有这样的指令、因为对于能够支持这个堆栈的许多 MSP430器件、它们会有所不同。 如需了解更多相关信息、请访问 :processors.wiki.ti.com/.../CC256x_MSP430_TI_Bluetooth_Stack

    此外、您在原始帖子中提到您正在使用 CC2650。 请注意、该堆栈适用于不包含 CC2650的 CC256x 双模器件。

    此致、
    Nathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nathan、

    感谢您的回复、但如果我通常 导入项目 并编译、我会遇到如图所示的错误。

     

    请告诉我这里的问题是什么。 我的项目工作区位置是 C:\DSA\VT_Examples\SPPLEDemo

    BLE 堆栈位于 C:\ti\Connectivity \CC256X BT\CC256x MSP430 Bluetopia SDK\.....中

    请指导我如何解决该错误、即使库也会给出与我在开始查询中提到的相同的错误。

    提前感谢

    Nitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nathan、

    感谢您的回复、但如果我通常导入项目并编译、我会遇到如图所示的错误。

    请告诉我这里的问题是什么。 我的项目工作区位置是 C:\DSA\VT_Examples\SPPLEDemo

    BLE 堆栈位于 C:\ti\Connectivity \CC256X BT\CC256x MSP430 Bluetopia SDK\.....中

    请指导我如何解决该错误、即使库也会给出与我在开始查询中提到的相同的错误。

    提前感谢

    Nitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您最初的帖子指出您能够编译项目而不会出现任何错误、并且您在更改处理器变体后会看到错误。 即使您看到与库相关的问题、这似乎是由于处理器(器件)发生了变化。 进行此更改可能会导致与库相关的错误。 为了避免这些错误、需要进行正确的移植、同样、这取决于您要移植到的确切器件。

    此致、
    Nathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nathan
    我刚刚编译了现有代码、但仍然出错、我发现没有为编译器正确添加文件路径、我更改了 bluetootia 和其他文件夹的文件夹、现在错误已减少。
    仍在处理此问题
    Nitesh