This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/MSP430I2041:关于 msp430i2041 SD24采样问题。

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430I2041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/692217/compiler-msp430i2041-about-the-msp430i2041-sd24-sampling-problem

器件型号:MSP430I2041

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!

现在我正在调试 msp430i2041 SD24。需要询问几个问题。

根据数据手册,内部基准电压为1.2V,MCU VREF 通过0.1uF 电容连接到 GND。但我的软件测试,当电压超过0.6V 时,AD 值为32767,为什么会发生这种情况?检测电压不应该是1.2V?

2.检测到的电压超过1.2V,所以我想选择外部基准电压3.0V。MCU VREF 连接3.0V,但也会发生同样的情况。请帮我。

测试软件:

unsigned long int 结果;// SD24转换结果

void main (void){
WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD;//停止 WDT

//SD24CTL = SD24REFS;//内部参考

SD24CCTL3 |= SD24SNGL |SD24DF;//单个样本、二进制补码

__DELAY_CYCLES (3200);//对于1.2V 基准电压稳定、延迟~200us

while (1)
{
SD24CCTL3 |= SD24SC;//将位设置为开始转换
while (!(SD24CCTL3 & SD24IFG));//轮询 IFG 直到转换完成
结果= SD24MEM3;//保存 SD24转换结果
__no_operation();//在此设置断点
}
}

谢谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否已验证您的增益(SD24GAINx)为1? 如果大于该值、您将以较低的输入值最大程度地减小电压。

    至于使用3V 作为基准电压、这将不起作用。 请参阅数据表中的表5-20。 这表明、可能的最大基准电压(内部或外部)为1.5V。 您将无法超过该值。

    此致、
    Nathan