This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2433:MSP430G2433IRHB32R

Guru**** 2503735 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/688154/msp430g2433-msp430g2433irhb32r

器件型号:MSP430G2433

我们将 MSP430G2433IRHB32R 用于 HDMI CEC 解决方案。

使用 TI 工具 通过 JCEC Conn.将固件刻录到 MSP430G2433IRHB32R。 IC 引脚23和24

我们是否可以使用 I2C 接口、当我们的设计 PCBA 将窗口带入窗口时、使用编程工具来刻录 我们的固件代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    该器件的编程可通过不同的接口完成、但不可通过 I2C 完成。
    对于 MSP430G2433RHB32R、您有以下选项:
    1、2线 Spy-Bi 线
    2、4线制 JTAG 端口
    3. BSL (请参阅数据表 www.ti.com/.../slas734的表6.9)

    此致、
    Andre
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您还有其他问题吗? 如果不是、请在上面的帖子中选择"已解决"、以便可以关闭此主题。
    非常感谢!

    此致、
    Andre
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我想您可以继续使用您的应用程序、因为您不再回复、所以我将关闭此帖子。
    如果您需要进一步的帮助、请随时再次进行评论、它将重新打开主题帖。

    此致、
    Andre