This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6047:多路径流

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/691125/evm430-fr6047-multi-path-flow

器件型号:EVM430-FR6047
主题中讨论的其他器件:MSP430FR6047

您好!

我正在从事超声波断层扫描、我认为 MSP430FR6047可以为我提供帮助。 正如这篇文章  提到的4个换能器设置、我对了解该设计也很感兴趣。 请帮帮我。

此致、

Prudhvi Sagar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prudhvi、

    您可以使用多个 MSP430FR6047来驱动2对换能器。

    我们还有一个 TI 参考设计 TIDA-01486 、它满足了对高达15V 的更大驱动电压的要求、并在接收链中提供了额外的增益。

    Srinivas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Srinivas、
    感谢您的支持。 我想知道该设计是否会在将来投入生产。

    此致、
    Prudhvi Sagar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prudhvi、

     http://www.ti.com/tool/TIDA-01486?keyMatch=null&tisearch=tidesigns#0 已经包含了您自己开发/制造它所需的原理图和设计文件。 我们没有在 TI store 直接购买该产品的计划。

    Srinivas