Other Parts Discussed in Thread: MAX232
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430G2855 主题中讨论的其他器件:MAX232
场景:
- 为 PCB/ MSP430供电
- 使用超级终端通过 UART 连接到 PCB。
- 从 PCB 接收数据。
- 关闭 PCB 并重新打开。
- 超级终端(HT)不再接收数据、必须在超线程(HT)中断开连接、然后重新连接。
理想情况下、我不希望在每次重启后断开并重新连接 HT。
UART 设置代码如下、时钟为8MHz、串行设置为9600、8N1。
UCA0CTL1 = UCSWRST; UCA0CTL0 = 0x00; UCA0CTL1 = UCSSEL_2 | UCSWRST; UCA0BR0 = 65; UCA0BR1 = 0x03; UCA0MCTL = UCBRS_2; P3SEL |= 0x30; UCA0CTL1 &=~UCSWRST;