This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6047:EVM430-FR6047的优缺点

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6047, TDC1000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/709054/evm430-fr6047-advantages-disadvantages-of-evm430-fr6047

器件型号:EVM430-FR6047
主题中讨论的其他器件: TDC1000

您好!

我对 用于 超声波流量计量(非侵入式)的 EVM430-FR6047有一些问题。  

根据我的理解、使用 EVM430-FR6047 、您不必测量水中的温度即可使用绝对 ToF 校正声音错误的速度。 在非侵入式应用中、能否忽略管壁厚度变化校准因子?  

TDC1000-TDC7200EVM 白皮书 http://www.ti.../snia020.pdf。介绍了如何使用阻抗匹配电路来降低失调电压误差、FR6047是否不需要这种方法?

3.与用于非侵入式水流计量的 TDC1000-TDC7200EVM 相比、FR6047是否有任何缺点?  

提前感谢!

此致、
Thibult

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Thibult、您好!

    感谢您的查询。 我正在研究、并将在短期内提供反馈。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅下面的我的答案。

    根据我的理解、使用 EVM430-FR6047、您不必测量水中的温度即可使用绝对 ToF 校正声音错误的速度。 在非侵入式应用中、能否忽略管壁厚度变化校准因子?

    您可能必须针对不同的壁厚进行校准、但您需要查看您所用的每根管道的 ToF 变化。 如果差异可以忽略不计、则可以对所有器件使用相同的校准。

    TDC1000-TDC7200EVM 白皮书 http://www.ti.../snia020.pdf。介绍了如何使用阻抗匹配电路来降低失调电压误差、FR6047是否不需要这种方法?

    在 FR6047上、无需进行外部阻抗匹配、因为器件具有两条路径的内部阻抗匹配。

    3.与用于非侵入式水流计量的 TDC1000-TDC7200EVM 相比、FR6047是否有任何缺点?

    从功能和性能的角度来看、不存在使用 FR6047的缺点。 如果您需要符合汽车标准的器件、TDC1000可提供此功能、而 FR6047则不提供此功能。