This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR4133:ADC 代码问题

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/690299/ccs-msp430fr4133-adc-code-problem

器件型号:MSP430FR4133

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我有这个用于 ADC 的代码块。 我的应用正在从 ADC 引脚读取电压。 我有一些条件、例如电压介于0.8V 和1.2V 之间、请打开 LED。 调试也没有问题。 请检查代码。  

#include 
#define ENABLE_Pins 0xFFFE //启用输入和输出
void ADC_Setup (void); //用于设置 ADC12外设

main(){
WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD; //停止 WDT
PM5CTL0 = ENABLE_Pins; //启用输入和输出
P1DIR = BIT0; //将红色 LED 设置为输出
SYSCFG2 |= ADCPCTL9;
ADC_Setup(); //设置 ADC 外设

while (1){

ADCCTL0 = ADCCTL0 | ADCENC; //启用转换
ADCCTL0 = ADCCTL0 | ADCSC; //开始转换


如果((ADCMEM0 >= 0x3C0)&(ADCMEM0<=0x5C0)){ // 0.8V <Voltage<1.2V HIGH
P1OUT = BIT0; //打开红色 LED
}
否则{ //否则
P1OUT = 0x00; //关闭红色 LED
}
} //结束 while (1)
} // end main ()

void adc_Setup (void)
{
#define ADC_SHT_16 0x0200 //采样保持的16个时钟周期
#define ADC_ON 0x0010 //用于打开 ADC12外设
#define ADC_SHT_SRC_SEL 0x0200 //选择采样保持源
#define ADC_12位0x0020 //选择12位分辨率
#define ADC_P81 0x0009 //将输入 P8.1用于模拟输入--> A9
ADCCTL0 = ADC_SHT_16 | ADC_ON; //打开,设置采样保持时间
ADCCTL1 = ADC_SHT_SRC_SEL; //指定采样保持时钟源
ADCCTL2 = ADC_12位; // 12位转换结果
ADCMCTL0 = ADC_P81; // P8.1是模拟输入--> A9
} 

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alikaan、

    您能说您遇到了什么问题吗? 什么是正常的、什么不起作用?

    是否确定要等待转换结束?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tomasz、

    问题是代码不能按我的预期工作。 我可以将代码上传到板上、但 LED 未亮起。 这意味着 ADC 模块不工作。

    您会检查代码吗?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alikaan:

    我给你一个提示。
    您无需等待转换结束。
    您是否更正了该问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您发帖。 此代码示例 msp430fr413x_ADC10_02.c 可能会为您提供帮助。  

    此致、

    如果我的帖子有助于解决您的问题、请单击  验证答案    按钮。  

    冬季、

    搜索 E2E! 您的问题可能已经得到解答!