This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E411Y:网络控制器驱动程序

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP432E411Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/704884/msp432e411y-network-controller-driver

器件型号:MSP432E411Y

大家好、

我们希望在设计中使用 MSP432E411Y。 是否有任何与 SPI 主设备、SPI 从设备等驱动程序类似的以太网控制器驱动程序示例?

此致、

Akash Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    MSP432支持团队目前已于7月4日结束工作、但将尽快回复您。
    很抱歉给您带来的不便。

    此致、
    Andre
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Akash、

    网络服务和 NDK 一起在 SDK 中提供 TI 驱动程序。 TI RTOS 中不提供任何更低层的函数。 如果您是指 lwIP 类型的实现、则它是严格的非执行实现。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Akash、

    正如 Amit 所解释的、用于 MSP432E4的基于 RTOS 的以太网驱动程序与 NDK 紧密耦合、因此无法单独重复使用。

    但是 NDK 提供通过 TCP/IP 堆栈的原始套接字。 这些内容可在 SimpleLink MSP432E4 SDK 的以下文件夹中找到:/source/ti/ndk/stack/rawethsock

    如果不需要、则可以使用 driverlib EMAC 驱动程序来访问以太网帧。

    希望这对您有所帮助!

    谢谢、
    SAI