请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP-EXPCC430RFX
我对该开发套件的理解是、有一个与 PC 的 USB 调试连接、我可以在其中运行 Code Studio。 本用户指南简要介绍了对软件的重新编程、但并未区分对基板或卫星板的编程。 如果我不能对两个 CC430Fx 芯片进行重新编程、我认为开发套件中没有太多内容、但用户指南中没有对此操作的说明。 此外、我假设卫星板的处理器在与基板"配接"时进行编程? 需要一些帮助、了解这款套件是否适合我的开发需求! 用户指南的详细信息太少。 有一个我认为这个套件替代的旧版本套件(EM430F6137RF900、EM430F5137RF900)、对吧? 或者它们是否用于不同的目的?
谢谢