This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/MSP432E401Y:如何在我的器件上配置 USB 端口、使其看起来像是 PC 的 COM 端口。

Guru**** 2586785 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/708492/rtos-msp432e401y-how-to-configure-a-usb-port-on-my-device-so-it-looks-like-a-com-port-to-a-pc

器件型号:MSP432E401Y

工具/软件:TI-RTOS

大家好、

我想在我的卡上配置一个 USB 端口、以便它在连接到 PC 时看起来像一个串行设备(COM)。

我认为 FW 需要配置该端口、然后使用中断驱动的驱动程序从该端口获取/设置字节。

到目前为止、我未能找到说明如何实现这一目标的文档或示例。

有人提出想法/建议?

谢谢、

Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tom、
    我建议通过 Resource Explorer 查看不同的示例、文档和培训。

    以下是串行器件的具体示例:
    dev.ti.com/.../

    此致、
    Chris